This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575C -缺少德州仪器网页和数据表

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, PCF8575C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322248/pcf8575c---texas-instruments-web-page-and-datasheet-missing

主题中讨论的其他器件:PCF8575PCF8575C

您好!

我最终发现了定制板 工作不正常的原因、原因是我的供应商 使用了  PCF8575C 而不是 PCF8575 。

但真正的奋斗是发现 PCF8575C 不再存在。

  您无法访问 TI 的网页 www.ti.com/.../PCF8575C、只能通过  Web 存档访问、而且即使通过对 google 进行的研究也无法访问该数据表

为什么会这样呢?  PCF8575C 附加什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCF8585与 PCF8575C 的唯一区别是、后者没有内部100 µA 上拉电阻。

    当生产从150mm 到300mm 晶圆(PDN 20230503002.3)时、PCF8575C 被停产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    克莱门斯是正确的。 在输入模式下、C 版本没有内部电流源。  

    我已经附上了我可以在内部数据库中找到的最新版本的数据表(请见下方)

    e2e.ti.com/.../scps123f.pdf

    我还在下面附上了 EOL PCN;

    e2e.ti.com/.../PCN20230503002.pdf

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为将  PCF8575C 完全 从互联网上删除相当不公平、使在旧的德州产品上找到答案变得更加困难。

    但说了这句话、我 解决了我的问题。