This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:在翻转方向上未检测到从器件

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314247/tusb1042i-slave-not-detected-in-flipped-direction

器件型号:TUSB1042I

您好!

我正在 为 USB 3.1使用 TUSB1042IRNQT 转接驱动器/多路复用器。  

我能够检测一个方向的 Type C SanDisk 摆动、但无法检测另一个/翻转的方向。

当摆动方向连接时、基于摆动中的 CC 终端、PD 控制器会将翻转和 CTL 拉至高电平。 但无法检测反转方向的摆动。

有人可以建议、可以通过哪些检查来调试该问题。

谢谢 Sanchit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanchit、

    Unknown 说:
    Pendrive 中的 CC 终端以 Pendrive 模式连接时、PD 控制器正在将翻转和 CTL 拉高。 但无法检测翻转方向的摆动。

    PD 控制器是在两个方向上驱动高翻转、还是仅仅在一个方向上驱动高翻?

    如果 两个方向的翻转都很高、则设计中的 PD 控制器或 CC 线可能会出现问题。

    如果不是这样、您能否共享原理图? 我想看看1042的实施是否有任何问题。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shane:
    不会、在另一个方向上、翻转为低电平、USB 可以无缝工作。
    未在反转方向进行检测。 PD 控制器按预期工作。
    谢谢
    桑吉特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanchit、

    您是以 I2C 模式还是 GPIO 模式运行? 在 I2C 模式下、翻转成为 SCL。

    -如果你在 I2C 模式,一定要通过 FLIPSEL 寄存器控制设备翻转

    -如果您处于 GPIO 模式,您是否检查 CTL0在两个方向都被驱动为高电平? 如果 CTL0为低电平、器件将断电。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanchit、

    我希望你们做得好。 您是否能够解决此问题?

    如果是、我可以解析该线程。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    MUX 可在 GPIO 模式下运行、感谢您的建议。

    问题已解决。 您可以关闭该主题。

    谢谢、此致

    桑吉特·米塔尔