This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286A:将意外脉冲输出到 DS90CR286A 输出的现象

Guru**** 2927050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321732/ds90cr286a-phenomenon-where-unexpected-pulses-are-output-to-the-output-of-ds90cr286a

器件型号:DS90CR286A

您好!  

在运输测试中、100个器件中有一个未通过老化测试。 当我们在示波器上检查信号时、我们发现示波器正在输出意外脉冲、这就是它没有通过测试的原因。 具体而言、DS90CR286AMTD/NOPB 的引脚37 (RxOUT09)的输出端出现类似锡须的脉冲。

我们还执行了 A-B-A 交换、但未与其他芯片重现故障。 由于这是1/100 pcs 的问题、有可能问题取决于特定的芯片、但是是否有可能收到任何关于可能原因的意见?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您能否提供有关未通过的测试的更多信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    老化测试通过在适当温度下向 IC 长时间施加恒定电流来评估热阻和耐用性。 在此检查期间、会输出意外脉冲、导致测试失败。 但是、此问题仅发生在一个 IC 中、问题概率为1%(1/100个)。 由于数据表中未指定该脉冲、随机失效的可能性是否很高?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    由于数据表中未指定此脉冲,随机故障的可能性是否很大?

    我还不太确定。 我将需要更深入地了解这一点。

    同时、您能否告诉我在此测试期间器件是否已通电? 该器件是否有任何输入? 另外、测试的温度是多少?

    此致、