This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:是 PEX8311组件的良好替代产品?

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322019/xio2001-good-replacement-for-the-pex8311-component

器件型号:XIO2001

大家好!

最近、我 收到了一项重新设计旧设计的任务、该设计使用 Broadcom 的 PEX8311将多个 PCI 桥接至通用本地总线外设。 在寻找直接更换 PEX8311时,该设备早已过时,在任何地方都不可用,我找不到任何可能的候选人。 然后、我遇到了 TI 的 XIO2001组件、它是 PCIe 转 PCI 总线桥接器。 从其产品说明书中可以看出、完全支持 PCI 总线转换。 我想知道这是否是替代 PEX8311的好选择。 我知道这不是直接替代产品、但需要重新设计。

我只有 XIO2001的数据表。 如果有设计指南或参考设计供您分享、那将会非常有用。 此外、对开发工具的任何建议都将是一个很好的资源。

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    感谢您与我们联系。 有关实施的详细信息、请参阅  TI.com XIO2001 产品页面上的《XIO2001实施指南》。 本产品页面包含 XIO2001 PCIe 转 PCI 桥接器的文档。

    此外、请注意 《XIO2001 EVM 用户指南》 作为器件基本框架实现示例的参考、并 《XIO2001勘 误表》作为此器件标注的勘误表的参考。

    我已在本答复中提供了指向每个文档和页面的相关链接。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 非常有帮助。