This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:通道 B CDR 未锁定

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321978/ds110df111-ch-b-cdr-not-locked

器件型号:DS110DF111

大家好、我在定制 PCB 设计上使用 DS110DF111来支持以太网控制器(Intel XL710)与 SFP+之间的10G 以太网应用。 我无法使 CDR 锁定在通道 B。为了进行设置、在具有 SFP+端口的测试站与自定义 PCB 上的 SFP+端口之间存在一条10G SFP+ AOC 电缆。 我使用 SigCon Architect 进行调试和写入寄存器(我主要必须为通道 A 和 CHB 写入0x1F 以反转输出信号的极性)。

有关从 SigCon Architect GUI 读取的寄存器值、请参阅随附的。 对于如何进行故障诊断、是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、对于通道 B 偶尔会观察到0x02 = 0x80。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我看到、寄存器0x60-0x63的线速率配置为10Gbps。 您的应用是否实现了10 GbE? 10GbE 的线路速率为10.3125Gbps。 在进行默认寄存器设置时、DS110DF111应支持10.3125Gbps 速率。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我在测试服务器光纤端口方面遇到了一些问题、但我认为该问题已经解决。 我可以使 CDR 锁定在通道 A 和通道 B 上。但是、当我尝试在自定义 PCB (采用 DS110DF111重定时器)和测试服务器 SFP+端口之间使用 TCP 运行 iperf3网络带宽/速度测试时、我遇到了大量传输的数据包 (Server -> Retimer)、我将其解读为表示丢失数据包和高误码率。 请参阅随附的 iperf3结果以供参考。 是否有关于重定时器配置设置的任何建议、以最大限度地减少传输错误?

    e2e.ti.com/.../bidir_5F00_iperf_5F00_test.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    很高兴您能使 CDR 锁定正常工作。 我需要更多关于这个新问题的信息、然后才能分享任何建议。

    1. 您是否能够测量系统内的 BER?
    2. 您是否可以使用内部 EOM 在两个通道上捕捉眼图? 如果您在使用 EOM 时需要任何帮助、敬请告知。
    3. 您能否捕获两个通道的完整寄存器转储以便与我共享?

    此致!

    卢卡斯