This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914Q-Q1:通过 STP 连接两个不同 FPD-LINK III 串行器的双输入解串器。

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, DS90UB914Q-Q1, DS90UB926Q-Q1, DS90UB913Q-Q1, DS90UB953-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321768/ds90ub914q-q1-2-input-deserializer-with-two-different-fpd-link-iii-serializers-over-stp

器件型号:DS90UB914Q-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB926Q-Q1DS90UB913Q-Q1DS90UB953-Q1、DS90UB948-Q1

你好。 我正在为汽车应用设计环视摄像头系统、 我需要使用具有两个开关输入的解串器(或差分2:1多路复用器)和具有双向控制通道的并行 RGB 输出。 一个摄像头具有 BT.656输出、另一个摄像头具有 MIPI 输出。

是否可以 通过 FPD-LINK III 将 DS90UB914Q-Q1解串器与 STP 上的两个不同(MIPI 和并行输入)串行器搭配使用、而无需额外的转换器? 最长10米的通信距离。  

是否可以 使用差分2:1多路复用器切换 FPD-LINK III 通道? 它会减小最大距离吗?  

此外、我可以使用 DS90UB926Q-Q1、但需要添加一个2:1多路复用器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 DS90UB914Q-Q1兼容并行/DVP 或 MIPI CSI 串行器。 但是、每个器件可能需要不同的寄存器配置、具体取决于您的系统。 一次只能有一个通道处于活动状态、因此当在两个串行器之间切换时、仅需注意每个通道均已正确配置。

    可以使用多路复用器切换 FPD-Link 通道、本 应用手册 包含更多详细信息。 增加多路复用器会影响通道上的损耗、因此需要注意将影响降至最低、并确保仍然满足所有运行参数。 这可能会减小可实现的最大距离、但难以确定具体细节、因为影响在很大程度上取决于系统。

    此致、
    达拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这是否也意味着、我可以以相同的方式在双通道模式下使用 DS90UB948-Q1接收器通过 LVDS 连接两个显示器、并使用两种类型的摄像头(BT.656和 MIPI СSI -2)分别连接到 DS90UB913Q-Q1和 DS90UB953-Q1发送器? 同时、我需要使用长度超过10米的5类以太网电缆实现成功运行。 这是可行的吗? 我正在尝试找到一种将不同的摄像头连接到解串器的解决方案、而无需额外的转换器。 此外、我将必须使用多路复用器来切换摄像头。  方框图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、DS90UB914Q-Q1一次只能从一个端口接收和输出视频数据。 这意味着在任何给定的时间只有 DS90UB913Q-Q1或 DS90UB953-Q1可以处于活动状态。 两个串行器无法同时传输数据。 可实现的长度在很大程度上取决于系统。 以太网电缆并不常与 FPD-Link 器件配合使用、因此我之前没有任何数据或特定基准可供共享。 然而、所选的任何电缆都需要满足通道规格、包括与电缆长度和质量相关的回波损耗和插入损耗。