This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:CAN 总线故障保护。

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321864/sn65hvd1050-can-bus-fault-protection

器件型号:SN65HVD1050

大家好、

向 CANH 和 CANL 施加32VDC 时、IC 中断

我认为有故障保护、但为什么要损坏它?
我想知道是什么导致了故障。

Br、
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    我很遗憾听到这个消息。 该器件具有高达40V 的总线故障保护、因此  CAN 总线上的32V 直流电压不会损坏器件。 可能还有其他一些原因导致损坏、例如、如果发生 CAN 通信时发生电池短路以及 CAN 总线上存在共模扼流圈、 由于电感反冲、电压可能会上升到高于绝对最大值。 过热还会导致器件损坏。 如果系统中积聚过多热量而不会消散多余热量、则器件最终可能承受过热损坏。  

    您的 CAN 总线上是否有任何 ESD 保护?  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    感谢您的答复。

    是的、我 在 CANH/L 线路上使用了 RSB27F2T106。

    可能有任何因素吗?

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    SN65HVD1050是一款旧器件、它未集成 ESD 保护。 该 TVS 二极管似乎也未设计用于汽车或工业应用。 上电期间的浪涌瞬态可能是导致损坏的一个因素。 如果您用新器件替换损坏的器件并进行相同的测试、在32V 电压下仍会断开吗?

    您能否共享原理图并捕获一些波形、以便我们进一步帮助您找到原因。 我还建议使用 TCAN1044A 来改进故障保护。

    此致、

    肖恩