This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:使用 HD3SS3212切换 Aurora

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321465/hd3ss3212-use-hd3ss3212-to-switch-aurora

器件型号:HD3SS3212

我能否使用 HD3SS3212以10Gbps 或6.25Gbps 的速率切换 Aurora (Xlinx 快速收发器-如 CML)?
如果可能、您能建议如何将 HD3SS3212连接到 FPGA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lioz、

    能否更详细地介绍一下信号特性? 此器件可以通过10Gbps、因此信号速度正常、但还需要考虑其他一些因素:

    信号是单端信号还是差动信号? 3212专为差分信号而设计、可能不适合用于单端信号。

    -信号的共模电压是多少? 3212可支持0至2V 的共模电压。

    -信号的振幅是多少? 3212可以支持高达1.8V 的差分 Vpp

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xlinx 的信号定义

    Aurora 8B/10B 协议在端口之间使用差分信号。 此部分
    使用峰峰值差分电压指定信号。 。 每个信号在 A 伏和 B 伏之间波动。 使用这些波形、
    定义如下:
    1.发送器或接收器的峰峰值范围为 A - B
    2.差分信号范围为+|A−B|至-|A-B|
    3。差分峰峰值信号为2 *(A−B)

    峰间值是最大正电压与最大负电压之间的
    信号的典型温度读数。 在本例中(A−B)−(−(A−B))= 2*(A−B)。
    为了使用实值来说明这一概念、请考虑电流模式逻辑
    (CML)发送器的终端电压为2.5V、摆幅在2.5V 至
    2.0V。 使用这些值、峰峰值范围为500mV。 差分信号范围
    介于500mV 和-500mV 之间。 峰值差分信号为500mV。 差分峰值-
    峰值信号为1000mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lioz、

    如果如您所述、差分 Vpp 为1000mV、则此器件应该可以使用。

    请确保您的信号共模电压在0 - 2V 之内。 否则、您需要对 MUX 进行交流耦合。

    Unknown 说:
    您能建议如何将 HD3SS3212连接到 FPGA

    我并不完全确定您在这里的意思。 HD3SS3212是一款具有如下所示信号路径的2:1 MUX。

    如果您以这种方式路由信号、那么应该不会有问题。

    此致!

    谢恩