This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:USB_SSTXx_UP 和 USB_SSRXx_UP 的共模电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322144/tusb8041-common-mode-voltage-of-usb_sstxx_up-and-usb_ssrxx_up

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220

大家好、

USB_SSTXx_UP 和 USB_SSRXx_UP 的典型共模电压是多少?

我的客户想将 TUSB8041与 HD3SS3220一起使用、但 HD3SS3220的 高速信号引脚共模电压应低于2V。 客户希望消除放置在 HD3SS3220 EVM 上的低于直流阻断电容器和下拉电阻器。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atshushi:

       USB_SSTXx_UP 的共模电压为1V、 USB_SSRXx_UP 的共模电压为0V。 它应该符合 HD3SS3220 共模电压规范。

      100K 是可选的、但您仍需要  多路复用器一侧的 TX 上具有100nF 的电容。

    此致

    布赖恩