This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:关于需要测试条件才能验证该电平转换器。

Guru**** 2929280 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322720/tca9509-regarding-need-of-test-conditions-to-validate-this-level-translator

器件型号:TCA9509
主题中讨论的其他器件: PCA9306

大家好、

我目前正在进行组件资质认证测试。  TCA9509DGKR 是我们主要部件的替代产品。

我们需要做一些测试来验证这个电平转换器。

您能否介绍一下除数据表以外的任何其他文档、以测试此电平转换器的所有电气、静态、动态特性?

测试用例:  

静态特性(VIH、VIL、VOH)验证、Ron 测量
动态表征验证:
开关时间测量
输入/输出信号频率范围验证
多电压电平转换器验证
使用通信接口(I2C、SMBus 等)进行应用曲线验证

要求您提供上述参数的测试条件建议。

我无法在数据表中找到测试条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhuvaneshwari:

    静态特性(VIH、VIL、VOH)验证、Ron 测量
    [/报价]

    TCA9509是一个 I2C 缓冲器。 它仅驱动逻辑低电平、不驱动逻辑高电平信号。 在 B 侧上需要一个上拉电阻器、而 A 侧有一个内部上拉电流源。  

    因此、没有列出像 VOH 这样的规格、因为 VOH 是输出高逻辑信号、而该器件不会输出、因为它仅驱动低电压。  

    VIL 和 VIH 是数据表中建议运行条件下的规格。 这些都基于 I2C 标准。 这些测量的测试条件只是使输入端的电压斜升、直到在输出端(VIL)上驱动低电平信号或在输出端(VIH)上释放总线。  

    Unknown 说:
    动态图表验证:
    切换时间测量值[/报价]

    开关时间测量结果可在数据表的第7.7节中找到。 图8-1中列出了测试电路。  

    Unknown 说:
    输入/输出信号频率范围验证
    [/quote]

    此器件是一个 I2C 缓冲器、兼容高达快速模式(0Hz 至400kHz)的 I2C 速度。  

    数据表不保证任何频率高于400kHz 的情况。  

    Unknown 说:
    多电压电平转换器验证

    针对 VCCA 和 VCCB 的电压建议可在数据表的第7.3节中找到。  

    这些器件用于保持 VCCA 和 VCCB 的最小和最大电压。 在最小和最大额定值下测试器件。  

    Unknown 说:
    使用通信接口(I2C、SMBus 等)进行应用曲线验证

    TCA9509符合 I2C 标准、支持快速模式速度(0至400kHz)。 其设计经测试可满足上升时间和总线电容等方面的 I2C 标准。  

    此致、

    泰勒

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tyler、

    请推荐电路设计以执行您遵循的上述测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhuvaneshwari、

    数据表中用于测试电气特性的测试电路详见图8-1

    列出的所有测试均可使用上述电路来执行。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    该 I2C、SMBus 电平转换器是否有任何 Ron 测量测试条件。

    因为、我无法在数据表中找到与该测试用例相关的测试用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhuvaneshwari:

    TCA9509是一款 I2C 双向缓冲器。 该器件没有通过无源元件将 A 侧与 B 侧分开。 该器件中具有具有具有方向控制功能的有源电路、因此未测量 Ron。  

    PCA9306等器件会进行 Ron 测量、因为该器件本质上是无源器件、只有一个将两侧分开的 passFET。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhuvaneshwari、

    不客气! 如果没有其他问题、我现在将关闭该主题。  

    此致、

    泰勒