This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6408:如何读取数据表中的命令字节

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323135/tcal6408-how-to-read-the-command-byte-in-the-datasheet

器件型号:TCAL6408
主题中讨论的其他器件:TCAL6416TCA6408

您好!

数据表的表7-4中介绍了命令字节。

当被写入命令字节时、值为"01h"、但是当被写入输出端口寄存器时、值为"02h"。

在命令字节中描述的配置中、它是"03h"、但写入配置寄存器时、它是"06h"。

这两个端口都被写入、就像各个位被关闭一样。 您能告诉我哪一个是正确的吗?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些图复制自 TCAL6416的数据表、其中每个寄存器包含两个字节。 表7-4正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Conor、  

    Clemen 在这里是正确的-我已经注意到这个错误、并且将在 TCA6408的下一个数据表修订版中对其进行更新。

    此致、

    插孔