This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:P28B96上拉电阻器470欧姆以3mA 为基准

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322614/p82b96-p28b96-pull-up-resistor-470-ohm-in-regard-to-3ma

器件型号:P82B96

您好!

在我们的用例中、使用了 P82B96、如方框图所示:  


在 EMC 测试方面、使用470欧姆而非4k7欧姆可以获得更好的5V Vcc 上的上拉电阻结果。  
Sx/Sy 的建议电流应小于:  


还具有 我提供的18mA "动态输出功能"。

 

那么470欧姆的上拉电阻是否 可接受?  

感谢您的回复!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢你

     

     

     

    的评分 除此之外、产品说明书中还说明: 这在上下文中意味着什么? 在我看来、我无法将 Sx 引脚连接到任何设计... 我确信我在这里误解了一些内容。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Micha,

    Unknown 说:

    IOL 可以按如下方式计算。  

    IOL =(5V - VOL)/470 Ω

    这将告诉您 P82B96静态吸收了多少电流。 当 VOL = 0.4V 时、如果此数字> 3mA、那么从技术角度讲、Sx/Sy 引脚上拉电阻太强。  

    在缓冲总线(Tx/Ty)引脚上、IOL 可以高于30mA。 因此、更强的上拉电阻、比如缓冲总线上的470欧姆的上拉电阻静态地允许驱动器小于30mA、那么470欧姆就可以了。 5.5V / 470 Ω= 11.7 mA ~Ω、该上拉电流可通过 P82B96的缓冲侧驱动器轻松灌入。 但是、这种类型的电流可能不适合在 Sx/Sy 引脚上使用、因为它们的额定电压是3 mA。  

    上下文中这意味着什么? 在我看来、我无法将 Sx 引脚连接到任何设计...  [/报价]

    我认为这是指器件的方向控制。 P82B96在 Sx/Sy 引脚上输出高于其在 Sx/Sy 引脚上的输入阈值的电压。 请参阅数据表:

    这有助于进行方向控制。 将信号从 VOL 驱动到 Sx/Sy、可输出 Rx 电压~0.88V。 从 Sx/Sy 沿另一个方向驱动时、输入必须~0.65V 阈值才能在相反方向驱动低电平。  

    如果工程师连接两个 P82B52的 SX/Sy 引脚、方向将无法工作。 低电平信号将无法通过、因为 P82B96本身无法输出 Sx/Sy VOL = 0.65V。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    为了说明,您能解释一下"动态输出能力"吗? 为什么18 mA 具有 Sx Sy 灌电流能力、但我只能将其与3mA 配合使用。  
    推荐值不是 P82B96可以吸收的最大电流、
    但组件能够处理的最大额定电流是18mA 还是最小7mA?  

    此致、Micha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micha

    我认为18mA 指的是过渡强度。 从高逻辑信号转换为低逻辑信号时的灌电流能力。 我认为这是指压摆率。 静态电流可以维持(即如果 Rx = 0V) Sx/Sy 的额定灌电流为3mA @ 0.4V。  

    IIOS 的强度可以与7mA 一样弱、也可以是典型的18mA 灌电流强度。 这里没有最大额定值。  

    如果我们要在可能造成损坏之前查看最大灌电流、可以查看绝对最大额定值。  

    第7.3节中的建议工作条件保证了第7.5节中的电气特性。 如果用户在 Tx/Ty 上使用一个很强的上拉电阻器、例如、该电阻器会拉取100mA 电流、那么这将超出建议的工作条件、从而无法再保证第7.5节中的电气特性。  

    但是、我们可以在数据表中保证、根据数据表中的绝对最大额定值、通过 Tx/Ty 的灌电流100mA 不会损坏器件。 功能可能不是正常的、但我们可以保证在此特定情况下器件不会损坏。  

    此致、

    泰勒