This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:对 CEC 终端进行重新分级

Guru**** 2926530 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323177/tmds1204-regrading-cec-termination

器件型号:TMDS1204
主题中讨论的其他器件: TDP1204

大家好、我在 设计中使用了 TMDS1204。 我不想使用 CEC 功能。 那么 CEC 引脚连接器上的终端要求是什么。 您能共享数据吗?

谢谢。
文卡泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Venkatesh、

    为清楚起见、TDP1204不使用 CEC 信号。 但是,在连接器上,如果您不在设计中使用 CEC ,您可以离开 NC。

    谢谢。

    扎赫