This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:CAN FD 收发器的应用电路

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315954/tcan1463-q1-applicaion-circut-of-can-fd-transcevier

器件型号:TCAN1463-Q1

我将 在电路板上使用2个 TJA1463。   如果 GND 的电流负载足够低、我能否将两个 INH (8)连接在一起?   数据表显示、在6mA 负载下(Vsup - VIHN)< 1V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eiji:

    当您说"足够低"时、您是指对 GND 足够强的下拉、使其大于6 mA 吗?

    用于直接回答您的部分问题:是的、共享相同 VBAT/VSUP 电平的多个 INH 引脚可以连接在一起。 它们以开漏(或高侧开关型)配置工作。 因此、它们会与 GND 并联。

    通常、对于 INH 的下拉电阻、我们建议使用100kΩ 之类的下拉电阻作为 GND 的下拉电阻、以便使 INH 边沿更快。 您希望应用哪种负载?

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    非常感谢。
    我有50k Ω 下拉电阻。  没有大于6mA 的电流负载。
    在这种情况下、是否可以在不使用外部或的情况下将 INHs 从 TCAN1463-Q1连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Eiji、

    根据您的描述、是的、这应该没问题。 此配置不需要外部逻辑器件。 INH 只能驱动高电平、但不能拉至 GND;只有外部50kΩ 下拉电阻器才能这样做。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速建议。