This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501-Q1:最新的 IBIS AMI 模型和 PKG S 参数

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501-Q1, TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1318691/tusb501-q1-the-latest-ibis-ami-models-and-pkg-s-parameter

器件型号:TUSB501-Q1

BU 团队、您好  

您是否愿意帮助向客户分享最新的 TUSB501-Q1 IBIS-AMI 模型?

我推广了用于 USB3.0转接驱动器的 TUSB501-Q1、但在 网站 TUSB501 IBIS-AMI 模型上符合客户下面的问题

1. 已公开的 AMI 模型是为 Windows 32位的,因为它太旧了,不能安装在计算机中。  我们能否提供 windows 64位版本?

2.在网站链接中找不到 RKG S 参数文件。 您是否可以在下面的屏幕截图中使用红色标记提供这些信息?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    遗憾的是、我们没有该文件的64位版本。  

    我 在内部检查了 S 参数文件、但我们没有这些文件。 我认为该表可能上传错误。

    为了便于参考、您能否与我们分享一下客户是谁?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    客户是 Ecarx、Geely 内部一级供应商、负责 DHU 应用。  

    但 S 参数文件的 absns 会影响仿真精度。 业务部门团队能否提供它?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    感谢确认。

    IBIS-AMI 模型 就足以准确地仿真501-Q1。 S 参数模型只会增加器件封装的损耗、 可以忽略不计。

      与 IBIS 模型相比、客户需要 S 参数是什么原因?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我会将该 TT 标记为已解决。 确认一下、我们没有501-Q1的 S 参数文件。

    如果您有任何关于501-Q1的其他问题、请告诉我、我将尽最大努力为您提供帮助。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    谢谢你的跟踪。  

    是的,保管人没有更多的问题。  

    谢谢