This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:DS280BR820

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322450/ds280br820-ds280br820

器件型号:DS280BR820

您好!

我有关于25G 转接驱动器 DS280BR820的问题。

如果我将链路速度设置为10GKR、此转接驱动器是否仍然支持? 我想它应该是速度(小于25G)和协议透明或独立,这是真的吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    是的、它支持将链路速度降至10G-KR、因为该器件的行为是线性(透明)器件。  请注意、由于 CTLE 曲线、此器件在10G 时对信号的升压比在25G 时要低。

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    可以支持10GKR。

    如果我们针对25G 有一个 EQ 设置、例如10dB 升压;当我们降至10G 时、同样的设置将是5dB 升压? 是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    我已授予您访问 DS280BR820设计资源文件夹的权限。  您可以在此文件夹中找到编程指南。  编程指南中的表24提供了有关不同频率下 DS280BR820 CTLE 升压的信息。

    一般而言、您的思维过程可以用作估算、但我建议尽可能参考经验数据。  例如、一个 CTLE 设置在12.9GHz 时提供11.1dB 的升压、在5.2GHz 时提供4.2dB 的升压。  

    12.9 GHz/5.2 GHz = 2.5

    11.1dB/2.5 = 4.4dB

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    (1)您能指出资源文件夹的位置吗? 谢谢。

    (2)  12.9GHz 时的升压为11.1dB、5.2GHz 时的升压为4.2dB、我很清楚这部分内容、不知道下面的公式是什么:

    12.9 GHz/5.2 GHz = 2.5

    11.1dB/2.5 = 4.4dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚看到了该文件夹的电子邮件通知、(1)很清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    (2)  12.9GHz 时的升压为11.1dB、5.2GHz 时的升压为4.2dB、我很清楚这部分内容、不知道下面的公式是什么:

    12.9 GHz/5.2 GHz = 2.5

    11.1dB/2.5 = 4.4dB

    [/报价]

    您曾问过 我们针对25G 是否有一个 EQ 设置、例如10dB 升压;当我们降到10G 时、相同的设置是否具有大约 5dB 的升压。  我认为您的一般问题是、升压转换器是否与频率存在线性关系。  例如、25G 大约是10G 的2倍频率。  因此、我们是否预计10G 将具有25G 的1/2升压?

    我试图用编程指南中的公式和信息将其添加到这里。  12.9GHz 表示25G 数据的奈奎斯特频率、5.2GHz 表示10G 数据的奈奎斯特频率。  如果我们假设升压与频率之间存在线性关系、则5.2GHz 时的升压应约为12.9GHz 时的升压1/2.5。

    总的来说、对于此器件的升压、我建议使用编程指南中的数据。  这些公式只是一个示例、展示了在5.2GHz 至12.9GHz 范围内、升压和频率之间具有大致线性的关系。

    谢谢。

    德鲁