This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:TUSBXXX

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB217A, TUSB216I, TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1320110/tusb216-tusbxxx

器件型号:TUSB216
主题中讨论的其他器件: TUSB217A、、 TUSB211A

您好、TI 社区、

我想将 USB 2.0信号的范围扩展到大约10米。

是否可以使用 TUSB216?

提前感谢您的反馈、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以做到这一点。 请查看下图以获取我们的建议:

    此外、我们建议使用我们较新的转接驱动器之一、例如 TUSB216I、TUSB217A 或 TUSB211A。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的反馈。

    根据下面的眼图、什么是升压电平、RX_SEN 电平和电源参数?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本示例中使用的设置未被跟踪、但是、每个系统在驱动强度、电缆质量、 或连接器等其他因素、因此、确定最佳设置的最佳方法是从最低设置开始、即升压0和 RX_SEN 低电平、然后从此开始向上计数、直到看到令人满意的眼图。

    转接驱动器的电源可能会从输入信号的 VBUS 中拉取(即5V)、但是、电源电压不应影响转接驱动器提供的升压量。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    感谢您的答复。

    我将尝试在原型板上设置 BOOST en RX_SEN。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、听起来不错。 如果出现任何问题、请告诉我。

    谢谢。

    瑞安