This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:主器件在长时间后在 i2c 通信中超时

Guru**** 2777235 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311628/pca9548a-primary-device-times-out-in-i2c-communication-after-long-period-of-time

器件型号:PCA9548A

您好!

我们将与通过 I2C 连接的 PCA9548交谈、发现在运行一个月后、我们的主器件与 PCA9548的连接超时、我们将无法再与它通信。

为什么会这样?

如果复位引脚进入此错误状态、是否应将其驱动为低电平以解决此问题?

我们可以采取哪些步骤来纠正这种情况而不使用复位引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    您能分享一下您的系统原理图吗? 主要是主器件和 PCA9548之间的连接。

    这将有助于更快地评估您的问题。  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    很抱歉这么晚才回复。

    原理图如下:

    e2e.ti.com/.../PANDORA-BAT_2D00_INTERFACE_5F00_BQ24735_5F00_R01.pdf

    e2e.ti.com/.../PANDORA_5F00_MCU_5F00_BOARD_5F00_R01A_5F00_230413_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢您的原理图。   主器件在连接上发送什么信号?  

    我不确定使用 RESET 引脚是否有助于解决问题、首先 我想 了解将什么信号 发送到 PCA9548。  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确的话、信号就是 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电压电平是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    这是一个隔离式事件、还是发生在多个器件上?  

    您是否也尝试过重启器件?

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多个器件上都发生了这种情况。 重启器件可以解决问题、但如果复位线也可以解决此问题、那么这不是我们的理想修复方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    在这一个月内、系统设计是否有任何变化?  

    另外、您是否在每个通道上使用了上拉电阻器? 我在原理图中看到电阻器、但它们看起来不是用作上拉电阻器。  

    最后、在给定时间开启的通道数上限是多少?  

    同时 开启所有8个通道可能会导致问题。  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该月系统设计没有变化。

    看一下"BQ"芯片的 SDA 和 SCL 线路、就会看到上拉电阻。

    我们一次只有一个通道处于开启状态。 我们将从一个切换到下一个。

    还有其他想法吗?

    谢谢。

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    您能提供 I2C 总线的示波器截图吗?

    我们将对其进行分析并再次进行检查、看看是否有什么可以解决的问题。

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    示波器捕获相当简单:

    数据线保持低电平。

    时钟线被保持在高电平。

    我们的 MCU 看到时钟线路保持高电平、并放弃写入总线。

    有什么想法吗?

    谢谢。

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    嗯、我 想知道我们怎么知道 PCA9548A 将 SDA 总线保持在低电平、而不是 i2c 总线上的一些其他器件?  

    这里的关键是找出 i2c 总线上的哪个器件将总线拉至卡在低电平状态。 它可以是  PCA9548A 、也可以是不同的器件。  

    第9位(ACK)是 PCA9548A 将总线驱动为低电平的唯一时间。 在其他任何时候、它是通过开关进行通信的另一个器件、或者与开关通信的另一个控制器器件。  

    遗憾的是、唯一的确认方法是查看示波器截图。 PCA9548A  在从器件地址驱动 ACK 信号时会将总线锁定为低电平。  任何其他时间都将 使用不同的器件将其锁定在低电平、因此、使用示波器捕获证明第9个周期确实会将总线锁定在低电平会有所帮助。

    我明白,由于这一事件发生在一个月的操作后,将很难捕捉.  

    我的建议是监控系统、如果此类事件再次发生、拍摄示波器照片并查看我们可以找出什么。 我们没有办法在没有线索的情况下证明问题的根本原因是什么。  

    我知道这是一个很大的问题,但这是我最好的建议。  

    谢谢。

    近红外