This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:SigCon 支持

Guru**** 2767655 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314985/ds80pci402-sigcon-support

器件型号:DS80PCI402
主题中讨论的其他器件:DS80PCI800

您好!

我们有一种 需要 EEPROM 设置并需要 SigCon Architect 的 DS80PCI402 PCIe 中继器设计。 我已成功安装 SigCon Architecture 3.0、并需要添加对 DS80PCI402芯片的支持。 我阅读了有关配置文件更新器的信息。 我还阅读了可能需要更新 DS80PCI800芯片的支持(可能足以支持 DS80PCI402 芯片)。 请告诉我如何继续。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    DS80PCI402 PCIe 中继器可由 DS80PCI800 SigCon Architect GUI Updater 提供支持。 请在 SigCon Architect Repeater Profiles 下载链接中找到此更新程序。 请注意、 SigCon Architect v2.0.0.8支持 DS80PCI800 GUI 配置文件、因此请安装此版本的 GUI 以使用 DS80PCI800配置文件。

    另请注意以下主题有关在系统应用中使用 SigCon Architect 的最后响应: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/195346/ds80pci402-800-eeprom-programming/1936330?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ds80pci402%252520sigcon#1936330 

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我已尝试安装 SigCon Architect v2.0.0.8和 LabView、但无法做到这一点。 我从 SIGCONARCHITECT3-WRTE 安装了 v3.0 (内置了 LabView 安装)。 是否存在类似的  v2.0.0.8版本? 如果未安装、是否有有关如何安装 LabView 和 v2.0.0.8的过程?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    感谢您的深入理解。 是的、SigCon Architect 网页上也有 SIGCONARCHITECT-WRTE (v2.0.0.8版)。 我在此处包含了链接: https://www.ti.com/tool/download/SIGCONARCHITECT-WRTE

    请告诉我这是否可以解决您的安装问题。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我安装 V2.0.0.8 w/RTE 时出现上述消息。 之后、我尝试卸载所有版本的 Sigcon、然后尝试安装 v2.0.0.8 w/RTE、但仍然收到相同的消息(并且应用程序没有启动)。 我不确定如何将完整的开发版本的 LabView 与 Sigcon 集成在一起(没有 RTE、我就不能让它与 v2.0.0.8一起使用)。 对此有何建议或步骤? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    在安装 SigCon Architect v2.0.0.8 w/RTE 时或尝试安装 DS80PCI800 Updater 时是否收到此错误?

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    at SigCon Architect v2.0.0.8 w/RTE 安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更明显的是、 SigCon Architect v2.0.0.8 w/RTE 安装完成(并要求重新启动)。 重新启动后、我在尝试运行 SigCon Architect 时收到错误消息。

    另外、我刚刚尝试完全卸载 LabVIEW 并安装 LabVIEW 的完整开发版本。 然后、我尝试安装  SigCon Architect v2.0.0.8 w/RTE、并且在尝试运行 Sigcon 时收到与之前相同的错误消息。

    想知道是否需要安装旧版本的 LabView? 如果是、您知道哪个版本? 或者 LabVIEW 的哪些组件(某些附加组件需要 NI 提供特殊许可证)? 或者有任何其他建议吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    在完全卸载 LabView 后是否能够尝试安装 SigCon v2.0.0.8? 我根据当前的错误消息认为这一点、因为安装程序 WRTE 应包含正确的 LabView 相关性。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、正如我提到的、仍然无法正常工作(请参阅相同的错误消息)。  

    以下是我希望 TI 考虑的问题:

    我是否需要安装旧版本的 LabView;可能最新版本在某种程度上不兼容? 如果是、您知道哪个版本? 或者 LabVIEW 的哪些组件(某些附加组件需要 NI 提供特殊许可证)? 或者有任何其他建议吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    通过此注释、我了解到您已 重新安装 LabView 后再次尝试安装 SigCon Architect v2.0.0.8。

    此外,我刚刚尝试完全卸载 LabVIEW 并安装 LabVIEW 的完整开发版本。 然后、我尝试安装  SigCon Architect v2.0.0.8 w/RTE、并在尝试运行 Sigcon 时收到与之前相同的错误消息。

    SigCon Architect v2.0.0.8基于 LabView RTE 2012。 虽然我之前没有看到您遇到的具体错误、但我可能建议您尝试为操作系统安装32位版本 LabView RTE 2012、然后以管理员身份重新尝试安装 SigCon Architect。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    您是否能够解决此问题?

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此问题标记为由于不活动而已解决。