This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:特定电缆长度的链路故障

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS, TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322254/dp83867is-link-failure-at-particular-cable-length

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4212

您好

我们在100M 模式下使用 DP83867IS、并且在特定测试设置中建立链路时遇到问题。 设备通过大约2M 的电缆连接到配线面板,并通过大约2M 的电缆连接到配线面板上的设备。 仅当配线板上的连接由1米以上的电缆进行时、才会建立连接。与20厘米的配线连接不会产生稳定的连接。

我们已经尝试更改 DSP 前馈均衡器配置(将寄存器0x012C 更改为0x0E81)、接收器均衡器配置(将寄存器0x008A 更改为0x010F)和接收器的 LPF (将0x00B3更改为0x000C)、但没有任何改进。  

注意:单元中的以太网信号由 TMUXHS4212进行多路复用、磁性元件距离 PHY 45cm。

请提供有关如何处理此问题的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于短电缆应用、请查看 SNLA246的第3.8节。

    您正在使用哪种类型的电缆? CAT5、5E、6TM

    补丁面板上的链路伙伴 PHY 是什么?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的答复。  

    我们正在使用 Quadrax 电缆连接至配线面板上的屏蔽 RJ45。  要在配线板上进行连接、我们使用 CAT5E 电缆。
    合作伙伴设备正在使用 Marvell 类型88E6185的 PHY。

    此致、

    弗洛里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Floris:

    感谢您的答复。 请尝试 SNLA246中的寄存器配置、查看它是否能够帮助解决此问题。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome

    我们已尝试了针对短电缆的权变措施、以及针对不同通道间裕度的权变措施。

    改善短电缆链路裕度的配置导致用于在接线板上进行连接的长跳线也不再起作用。 使用普通跳线时没有改善(链路仍然不工作)。

    提高不同通道间裕度的配置对该行为没有影响。  

    此致
    弗洛里斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Floris:

    您的系统对电缆长度的要求是什么?

    遗憾的是、我认为造成这个问题的原因在于 MDI 布线长度。 对于 MDI、我们的指导原则是 RJ-45上的布线需要为2英寸或更小、而磁性元件说明为17.7英寸。  

    此致、

    格罗姆