主题中讨论的其他器件: TMUXHS4212
您好
我们在100M 模式下使用 DP83867IS、并且在特定测试设置中建立链路时遇到问题。 设备通过大约2M 的电缆连接到配线面板,并通过大约2M 的电缆连接到配线面板上的设备。 仅当配线板上的连接由1米以上的电缆进行时、才会建立连接。与20厘米的配线连接不会产生稳定的连接。
我们已经尝试更改 DSP 前馈均衡器配置(将寄存器0x012C 更改为0x0E81)、接收器均衡器配置(将寄存器0x008A 更改为0x010F)和接收器的 LPF (将0x00B3更改为0x000C)、但没有任何改进。
注意:单元中的以太网信号由 TMUXHS4212进行多路复用、磁性元件距离 PHY 45cm。
请提供有关如何处理此问题的建议。