This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT33:sn65lvdt33pw 最大温度

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1316194/sn65lvdt33-sn65lvdt33pw-maximum-temperatures

器件型号:SN65LVDT33

您好、您能提供器件 sn65lvdt33pw 的最高工作和可存活结温吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还能提供结至外壳热阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harrison:

    我认为该器件的最高工作温度绝对最高结温相同。

    使用数据表第4页的耗散额定值表:

    PW 器件的额定功率为402mW。 运行因数为6.2mW/C

    我们可以获取402mW、并将其除以6.2mW/C、以得出温度的升高值(假设最大功率(402mW))

    402/6.2 =~65C

    该额定功率适用于85°C、因此我们要增加85°C 到65°C、以获得最终结温

    85C+65C =~150C。

    这意味着此器件的最大结温和工作温度应为150°C。

    您是否还能提供结至外壳的热阻?

    我已经在我们的内部热系统中查找它、但现在似乎被封装了。 我将让这个 ticket /线程保持打开状态、明天再检查一下、看看它是否对我有效。 如果没有、我将提交一个新的请求以获取此信息(通常需要长达2周、因此我希望我可以搜索数据库、而不是提交请求)。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harrison,

    我已在热性能数据库中与同事确认。 看起来并未包含在其中、因此我们需要提交请求。 我已经为此开了一个 TT。  

    我将保持该线程打开、并在获得热性能数据时报告。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harrison:

    等待很抱歉。 以下是我们一直在等待的热参数。

    -鲍比