This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:上电期间复位时出现毛刺脉冲

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323428/tusb8041-glitch-on-reset-during-power-on

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件:DRA829

我将在接口论坛上重新发布此问题 、询问以下问题是否 是 Hub 的问题:

DRA829由2个 PMIC  TPS65941213和 TPS65941111供电 、就像 J712E_EVM 一样。

在主域的内部复位被释放前、RESETSTATZ 应保持低电平。 此信号上还有一个10K 下拉电阻器。

上电期间、VSYS_IO_3V3 (粉色)斜升。 RESETSTATZ (黄色)在2ms 内上升至~1.5V 加上一个另外~1ms 的轻微毛刺脉冲、然后被拉至低电平并在~2s 后释放。 这不会向 DRA289加载任何固件。

对于 FW、该行为与另一个上升到3V3的时间~1ms 类似。

RESZETSTATZ 作为复位信号连接到 USB 集线器 TUSB8041IRGCR 之间的其他外设、就像 TI 评估板一样。

集线器的上电要求为3V3后跟1V1电源轨、但来自 RESETSTATZ 的复位将超出规格、因为它在3ms 延迟之前出现干扰(请参阅下文)。

 

这种行为是否可以? 是否有建议的权变措施或替代解决方案? USB 集线器会有问题吗? 现在是在其规格范围之外运行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anders:

       如果  在2s 后复位信号最终变为高电平、则3.3V 和1.1V 已经稳定、因此应该可以正常。

      复位信号是否由外部器件控制? 您是否发现了任何问题?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未完全完成、RESET 为黄色线、因此在 RESET 达到~1.5V 之前、1V1不稳定。 外部器件由 TI 提供的 DRA829进行连接、并根据相关的 EVM 套件进行连接。

    还没有发现任何问题、但由于它超出规格、我想检查 它是否可能是个问题?

    Br

    安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     我的意思是、当干扰后复位信号恢复到3.3V 时、1.1V 应该是稳定的、对吧?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的! 那么、问题是、在1V1完全上升并稳定之前、复位到~1.5V 是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anders:

      只有最后一次复位才有意义。 这意味着 、当 GRSTz 最后一次变为高电平并且3.3V 和1.1V 是稳定的时、它应该是可以的。

    此致

    布赖恩