This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:TCAN1044VDRQ1的 SIM 模型

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044-Q1, TCAN1044V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323477/tcan1044v-q1-sim-model-of-the-tcan1044vdrq1

器件型号:TCAN1044V-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044-Q1TCAN1044V

您好!

请提供 TCAN1044VDRQ1的 SIM 模型。

还可以在网站上找到用于"TCAN1044"的 IBIS 模型 tcan1044-Q1.ibs。 如果我们可以替换此模型并获得等效的结果、则将使用此模型。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    TCAN1044和 TCAN1044V 的 CAN 模型相同。 由于此模型的数字引脚仅是逻辑输入、不对基准电压建模、因此它们的操作相同。 您应该能够使用 TCAN1044模型获得与 TCAN1044V 模型相同的结果。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特