This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:起動時動作 μ A

Guru**** 2949850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323096/tcan1044v-q1

器件型号:TCAN1044V-Q1

■質問

①電源ON直後の起動動作時は、各機能が不安定のまま使用すると誤動作・誤検知リスクがあるため、

その対象となる部位・期間に対し、誤検知させないためのふるまいが確認されているでしょうか?

②上記で保護されている上で、起動直後にトリミング切替回路等による不安定期間が発生しうるか、

不安定期間がある場合は誤検知しないようにケアされているでしょうか?

 

③発生する場合の懸案事項や制約事項に関して、データシートへの記載はあるでしょうか。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imahashi-San:

    很抱歉、此论坛为英文、我可能无法正确理解您的问题。 您在上电过程中遇到了哪种故障/错误? 您能否提供一个波形捕获图、用于指示启动期间总线上的任何故障。

    如果存在信号完整性/稳定性问题、请同时向我们分享原理图。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nobu:

    请在下面回答您的问题。

    1) 1)我们的 TCAN 器件上电后没有不稳定点。
    在产品发布之前、会在特性评估期间验证此情况。

    2)和3)由于上述原因不适用。

    此致、
    TI