This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:LMH0397 SPI 寻址

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322764/lmh0397-lmh0397-spi-addressing

器件型号:LMH0397

SPI 总线寻址:如果有多个器件处于 SPI 菊花链中、如何单独访问每个器件? 例如、是否要单独配置链中的每个器件、或者是否要仅访问一个器件而不访问其他器件? 我没有看到任何通过引脚设置地址的方法、就像 SMB 一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    希望您做得好。 要回答您的问题:

    SPI 总线上的每个器件都通过 CS (片选:低电平有效)线连接到主/控制器器件。 当  一个器件的芯片选择为低电平时、该器件成为激活器件并可开始与主/控制器的数据事务。 非活动器件的 CS 将为高电平

    请观看 TI 高精度实验室的该视频、了解有关 SPI 接口 www.ti.com/.../6245520669001的更多具体信息。 请注意、这里有许多不同的命名约定、但 SPI 的操作是相同的。

    此致!

    尼克·P·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克,视频没有告诉我什么,我还不知道。 我想知道的是、使用菊花链 SPI 连接、是否可以使用不同的配置对链中的每个 LMH0397器件进行编程? 我想如果链中有4个器件、则会使用68位字、每个17位部分都包含在 SSN 取消置位时结束的链中相应器件的配置? "是"还是"否"? 我们在布局 PCB 时需要知道、并想知道使用菊花链是否可以实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    要回答您的问题、您的假设是正确的、LMH0397能够实现菊花链连接。  

    需要注意的是、 数据从一个外设溢出到下一个外   设、因此您传输的第一段数据将在最后一个外设中结束。

    关于 PCB 和菊花链、还有其他需要注意的事项吗?

    此致、

    尼克