This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:用于快速链路检测的自举设置端子

Guru**** 2932100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322976/dp83867e-strap-setting-terminal-for-fast-link-detect

器件型号:DP83867E

感谢你的帮助。

我想启用 DP83867E 的"快速链路检测"功能、但找不到有关如何设置相应自举端子的任何说明、这可能是因为我阅读得很差。
您要查看的数据表是修订版 C 和 D 版
如果您能告诉我如何设置自举端子、将会有所帮助。


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    快速链路检测没有自举配置。 请通过寄存器启用此功能。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome:

    感谢您的回答。

    抱歉、它不是"快速链路检测"、而是"快速链路丢弃"。

    谢谢你。
    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于快速链路断开、这也不能通过搭接来实现;只有寄存器配置。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome:

    感谢您的回答。

    抱歉重复的问题。

    我认为、写入了"快速链路丢弃"的启用自举、以便可通过 strap 配置_STS2寄存器的第10位读取:strap 配置_FLD (快速链路丢弃(FLD)使能自举)。
    STAP_STS2寄存器的 STARP_FLD 中反映了什么?

    如果您能在这里补充一点、那将会很有帮助。
    FLD_CFG 寄存器的位14:FLD_EN (1000BASE-T 快速链路丢弃)。 在100BASE-TX 模式中是否需要相同的操作?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是复制/粘贴问题。 此功能仅可绑定到 DP83867的 PAP 封装中;不能绑定 RGZ,它是设备的 E 版本。 否则、您需要通过寄存器进行访问。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome:

    您的意思是...

    最后、对于 DP83867E、我应该如何通过寄存器设置启用 FLD 功能?

    这是否意味着在 FLD_CFG 寄存器的位14中设置"1=启用 FLD":FLD_EN (1000BASE-T 快速链路丢弃)以启用它?
    此外、对于100BASE-TX、我应如何启用它?

    很抱歉、我现在不太明白如何使用它、所以请帮我。
    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无论要启用的速度如何、请设置[14]。 启用后,请将 FLD 配置为[4:0]中所需的适当机制。 如果存在任何功能问题、请在测试后告知我。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome:

    感谢您的回答。
    我们了解。
    似乎当从修订版更新数据表时、 C 到版本 D、解释 FLD 本身的章节也缺失了...
    我想等待修订版 e 数据表。

    谢谢你。

    此致、