This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB924-Q1:串行控制总线寄存器设置

Guru**** 1555210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321962/ds90ub924-q1-serial-control-bus-register-setting

器件型号:DS90UB924-Q1

大家好、

已确认在客户侧的监视器中生成了红线。 通过在4s 至 OFF 5s 重复此操作、这会在6000次内发生大约20次。 控制器侧始终处于开启状态。

SER/DES:925/924

他们将直通寄存器1更改为0 (默认)、这个问题已经解决。

将保留标志设置为非默认值会对 FPD link Ⅲ 到 OLDI 的转换产生什么影响?  

926寄存器映射中的像素时钟边沿设置是否正确、但是在924的保留部分中的 FPDLINK Ⅲ=> OLDI 转换期间完成了相同的设置/保持?

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    只是为了澄清一下:问题是某些显示屏上出现了红线。  禁用直通解决了问题? 是通过更改0x03[3]= 0?

    是否有任何 MCU 或器件连接到924 I2C? 这里连接了哪些远程 I2C 器件? 为什么客户选择更改此设置来解决此问题?


    保留位0x03[0]不应更改。 924和926器件适用于不同的 视频接口输出。

    此致、
    伊克拉姆


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    仅用于澄清:问题是某些显示器出现了红线。  禁用直通解决了问题? 通过更改0x03[3]= 0?

    可以。 我的客户希望知道原因。

    是否有任何 MCU 或设备连接到924 I2C? 这里连接了哪些远程 I2C 器件? 为什么客户选择更改此设置来解决此问题??

    让我向客户确认、等待他们的反馈。

    此致、

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:  

    谢谢你。 请提供有关系统的更多信息:

    1. 924和925对使用了哪些工作模式? 通过 I2C 连接了哪些器件? 请分享已连接设备(显示器、远程设备、MCU/SoC 主机等)的拓扑以及使用的寻址

    2. 这适用于定制电路板还是使用 TI EVM? 问题是否可在某些电路板上重现? 它遵循 DES 还是 SER 电路板? 测试了多少个系统?   

    3.  正常工作和不工作的器件的寄存器转储(红线问题)会很有用。 此外、请与我们分享用于完成

    此致、
    伊克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    以下是客户评论。 您能回答最后一句吗?

    连接到924 I2C 的唯一器件是 MCU。
    有一个模型最初使用926、
    我使用的是具有1的像素时钟边沿选择位。
    这是因为924型号上的上述寄存器未设为0。

    因此、请告诉我、将924保留寄存器从0更改为1是否会影响输出 OLDI。

    此致、

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    感谢您回来了解这一点。 保留寄存器不应更改为1。  

    对于红线问题、您能否分享一下使用的工作模式和拓扑? 此外、为了缩小问题范围、您能否尝试使用925内置 PatGen 来检查问题是否出现。  

    926和  
    至于红线问题、