This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:VDD 的去耦电容器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323046/ds125br111-decoupling-capacitor-for-vdd

器件型号:DS125BR111

您好、专家!

我在3.3V 模式下使用 DS125BR111、并询问去耦电容器的容值。

我查阅数据表、它被描述为"3.3V 模式、使用0.22uF 电容器去耦每个 VDD 引脚至 GND"。 温度传感器。 另一方面、它被描述为"将0.1μF 电容器靠近 VDD 引脚放置。 总电容应≦ 0.2uF"。 说明彼此不同。 哪一项是正确的? 如果后面的测试是正确的、那么在大电容超过0.2uF 的情况下会发生什么情况。

此致、

Tetsuya、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的哲也:

    感谢您在数据表中指出这个不一致之处。 我的建议是遵循电源建议部分、为每个 VDD 引脚放置一个0.1uF 电容器。 请注意、使用 DS125BR111的去耦方案有一定的灵活性、因为 EVM 为两个 VDD 引脚实现了一个0.1uF 电容器。 使用具有较大值的去耦电容器可能允许更高频率的噪声到达内部电源。 最后、确认去耦方案性能的最佳方法是通过仿真。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    感谢您的快速响应。 我会注意您的建议。

    此致、

    哲也