This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:SGMII 自动协商功能是什么?

Guru**** 2642195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1320035/dp83tg720s-q1-what-does-sgmii-auto-negotiation-do

器件型号:DP83TG720S-Q1

我认为720S 是单速/固定速度 PHY (1Gbps)、因此没有自动协商功能。 它将始终在1Gbps 模式下建立链路

让我来问一下:什么是"SGMII 自协商"呢? 主/从?

谢谢。

卡梅伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    在 SGMII 中、控制信息从 PHY 传输到 MAC、以发出控制信息变化的信号。 这是通过使用自协商功能实现的。 此控制信息包括各种状态、例如链路、双工模式、速度以及 EEE 功能。  

    此致、
    阿瓦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以设置任何版本的 DP83TG720来协商 T1链路上的主/从角色?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、  

    在两个 SGMII PHY 之间的自动协商过程中、主机-从机配置的概念通常不会像在其他接口中那样适用。 这两个 PHY 之间没有显式的主从指定、而是自动协商过程确定其功能的最高共同分母、如速度、双工模式和 PHY 支持的其他特性。

    一旦完成自动协商、两个 PHY 就商定一组通用的通信参数。 因此、虽然自动协商对于建立通信非常重要、但从传统意义上来说、它不涉及将一个 PHY 配置为主器件和一个 PHY 配置为从器件。  

    此致、

    阿瓦塔