This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR100:最小和最大工作允许结温+ Theta J-B?

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323616/ds25br100-min-and-max-operating-allowable-junction-temperature-theta-j-b

器件型号:DS25BR100

大家好!  

我正在研究 DS25BR100TSD/NOPB、并在以下参数中查找。 请注意、我不在寻找允许的最大结温、但为了实现此目的和目的、我需要了解工作结温是多少而不会降低额定值。  

  • DS25BR100TSD/NOPB
      • 最低工作允许结温
      • 最高工作允许结温
      • 结至电路板热阻(Theta J-B)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filipe 问候语:

    这是一款功耗极低的器件-最大功耗43mA。 使用60degC/W θ JA 时、结温为85+60X0.043=87.58摄氏度。  这些器件的 最高结温通常为125摄氏度。  

    此致、Nasser