This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:I'查找 APL (两种) PD 设计信息。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322681/dp83td510e-evm-i-m-looking-for-apl-2-wise-pd-design-information

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

我要查找 APL (两种方式) PD 设计信息。 我正在寻找使用 DP83xx 器件实现两次通信的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surajkumar:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010261 是 DP83TD510E PD 应用的良好参考。

    然而、此设计的 MDI 终端电路用于非本质安全型应用。

    有关修改此终端方案以支持 APL 的信息、请参阅 DP83TD510E 数据表中的"7.2.1.1面向本质安全应用的终端电路"。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、感谢您的建议。 我正在寻找两层 PD 端口的参考设计。 您是否具有任何包含器件值和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surajkumar:  

    如果我们有任何与此相关的设计、我需要向团队说明。 请于2012年2月2日星期一之前进行跟进。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通过 e-mayhew@ti.com 与我联系 、以便我可以分享 APL 应用的参考设计。

    谢谢!

    埃文