主题中讨论的其他器件:AM6421、 TUSB320、 HD3SS3220、HD3SS3212 、 TUSB322、 TUSB321、 TUSB542、TUSB321AI
您好!
我希望能够通过 USB-C 插入笔记本电脑、实现 Sitara AM6421的闪存和电源。 这意味着对于该应用、我的设计将处于 UFP 器件模式。 因此、我用于闪存的笔记本电脑是 DFP 和 USB 主机。
我将使用 https://www.ti.com/tool/SK-AM64B 评估板原理图作为一般指南、但我使用的是 TUSB320LAI 上的 I2C 模式、而不是 GPIO 模式。 电路板上没有任何其他 USB 连接器、但有一个用于12V-24V 的辅助电源输入。 它还不需要评估板(我认为)中使用的任何供电(PD)电路。 希望这是带有 Sitara 的 Type-C 最简单的应用、如果您认为这样可行、请告诉我。 我并不是真的需要 USB0驱动总线、但我加入它是为了在提供辅助电源时进行调试。
我的原理图如下: