This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:在 RGMII 到 SGMII 桥接模式下、当在 PHY 中强制 SGMII 为100Mbps 时、是否真的无法在 MAC 侧使用 MII 而非 RGMII?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323309/dp83869hm-in-rgmii-to-sgmii-bridge-mode-is-it-really-impossible-to-use-mii-instead-of-rgmii-on-the-mac-side-when-forcing-the-sgmii-to-100mbps-in-the-phy

器件型号:DP83869HM

您好!

从这篇文章来看、在 RGMII 到 SGMII 模式下、DP83869HM 似乎在 MAC 端不支持 MII 接口:

DP83869HM:功耗最低的 MAC 至 SGMII 解决方案-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

如果在 RGMII 至 SGMII 桥接模式下 RGMII_MII_SEL 位0x1DF[5]设置为"1"、会发生什么情况?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您进行澄清。 DP83869PHY 支持 MII 接口。 从理论上讲、DP83869PHY 应该支持 MII 至 SGMII 桥接模式。  

    遗憾的是、我们的 EVM 无法启动此应用、因为它不是常用的应用。 只需澄清一点、DP83869PHY 应支持 MII 至 SGMII 桥接模式。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    我明白了。 EVM 不会将引脚21和46连接到接头 J14 (未组装)。 但是、由于引脚21可以在 J17 (未组装)处接触、引脚46可以在 J4 (已组装)处接触、您认为我们可以自己使用 EVM 验证这一点吗?

    谢谢。