This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:虚拟 ID 960

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323152/ds90ub960-q1-virtual-id-960

器件型号:DS90UB960-Q1

您好!

我需要 使用 以下设置-

 CSI1处的虚拟 ID 是多少?

测试模式(953) ID 为 VC3。

谢谢

什穆埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel 您好!

    您可以根据需要从0到4重新分配 VC ID。 这可以在 DES 寄存器0x72上完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此寄存器 通过写953中的 ID 3?

    因此、如果使用 reg 的默认值、 0x72为 E4、表示 csi1 VC 为 VC1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器0x72中的默认设置是保留原始 VC。 在本例中、VC3将保持为 VC3。  

    如果您想更改它、可以在寄存器0x72中完成此操作。