This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:上电引脚作为输入的 TCA9555。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323686/tca9555-tca9555-at-power-on-pin-as-a-input

器件型号:TCA9555
主题中讨论的其他器件: TCA9535

尊敬的先生:

我使用了 TCA9555 IO 扩展器 IC。 在上电条件下、所有引脚都作为输入工作、但 IO 引脚中有电压?  

根据原理图通过 VCC 使 IO 端口上拉100k Ω。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;数据表显示:

    除了包含内部 I/O 上拉电阻器之外、TCA9555与 TCA9535相同、该电阻器在配置为输入和未驱动时、可将 I/O 拉至默认高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jithin、

    TCA9555将通过配置为输入的 P 端口上电、但每个输入将通过100k Ω 上拉电阻器上拉至 VCC。  

    此致、

    泰勒