This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDP1204:何时对 HDMI 2.1输出进行交流或直流耦合?

Guru**** 2817075 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323987/faq-tdp1204-when-to-ac-or-dc-couple-the-hdmi-2-1-output

器件型号:TDP1204

直到 HDMI 2.1为止、未明确定义源输出交流耦合。 但是、现在 HDMI 2.1交流耦合已经明确定义。 不过、设计人员如何确定 何时对 HDMI 2.1输出进行交流或直流耦合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件的输出或 TX 侧采用交流耦合还是直流耦合取决于系统设计功率与滤波 低频噪声 要求之间的权衡。  交流耦合输出会增加功耗。 然而、器件输出的交流耦合将阻止任何有可能耦合到 HDMI FRL 通道上的直流或低电平噪声频率。 对于电源交流耦合输出、需要通过下拉电阻器将共模电压设置为符合 HDMI 标准的电平、如下图所示。 请注意、只要满足 TP2_EQ 眼图、就可以在最新的 HDMI 规范中删除这些内容。

    更多有关功耗差异的信息、请参阅下图中的 TDP1204电源要求。

    如果功耗是个问题、那么设计人员应该 考虑实现 直流耦合输出、该输出与交流耦合输出相比将降低功耗。