This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601RSCEVM:5.0代转接驱动器交流耦合电容器

Guru**** 2665545 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323806/ds320pr1601rscevm-gen-5-0-redriver-ac-coupling-capacitors

器件型号:DS320PR1601RSCEVM
主题中讨论的其他器件:DS320PR1601

您好!

在 PCIe Gen 5.0的高速 PCB 布局中、在第12页的 交流耦合电容器放置下 指定必须在 PCIe TX 上使用交流耦合电容器。

但在设计文件中未使用此类电容器。

有人可以说明一下这个场景吗?

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shekha:

    请注意、TX 交流耦合电容器集成在 DS320PR1601封装中、如 数据表所示

    此致!
    大卫