This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:D-PHY 信号仿真

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321349/sn65dphy440ss-d-phy-signal-simulation

器件型号:SN65DPHY440SS

您好!

在我们的 A 项目中,我们使用了 SN65DPHY440SS 并需要对 D-PHY 信号进行眼图仿真。

我们下载了 RX 和 TX SNP 文件。

我们的应用如下:(红色圆圈内的器件需要进行仿真)

数据速率为1.5Gbps。

能否提供这块芯片的一些进化论题呢?

Br

周杰伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我们只有 s 参数模型(https://www.ti.com/product/SN65DPHY440SS#design-development) 和加密的 HSpice 模型可用于 DPHY440。 请告诉我您是否需要加密的 HSpice 模型、我可以通过私人消息将其发送给您。  

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    由于不活动、我将关闭此 TT。

    如果我能以任何其他方式为您提供帮助、请告诉我。

    谢谢。

    扎赫