请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DPHY440SS 您好!
在我们的 A 项目中,我们使用了 SN65DPHY440SS 并需要对 D-PHY 信号进行眼图仿真。
我们下载了 RX 和 TX SNP 文件。
我们的应用如下:(红色圆圈内的器件需要进行仿真)
数据速率为1.5Gbps。
能否提供这块芯片的一些进化论题呢?
Br
周杰伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在我们的 A 项目中,我们使用了 SN65DPHY440SS 并需要对 D-PHY 信号进行眼图仿真。
我们下载了 RX 和 TX SNP 文件。
我们的应用如下:(红色圆圈内的器件需要进行仿真)
数据速率为1.5Gbps。
能否提供这块芯片的一些进化论题呢?
Br
周杰伦
您好、Jay、
我们只有 s 参数模型(https://www.ti.com/product/SN65DPHY440SS#design-development) 和加密的 HSpice 模型可用于 DPHY440。 请告诉我您是否需要加密的 HSpice 模型、我可以通过私人消息将其发送给您。
谢谢。
扎赫