This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:如何根据 TDP142应用接地短路故障检测?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315289/tdp142-how-to-apply-short-to-gnd-fault-detection-based-on-tdp142

器件型号:TDP142

大家好、

我的客户在其系统中使用了 TDP142。 现在、他们的客户提出了应用的新要求、即系统应该能够检测通道接地短路故障(INDPxp、 INDPxn、OUTDPxp 、OUTDPxn 、到 GND)、 您有任何参考设计或概念需要推荐吗?

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marsh、

    如果 I/O 发生 GND 短路、器件内部没有会报告的标志。

    系统中必须有一个外部监控和处理系统、以便检测并报告短路情况。 我没有任何参考设计、也不知道任何监控系统概念可以满足新要求。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    谢谢你的答复。 DP 使用 LVDS 传输数据、因此实际上、LVDS 短路检测应该适用于 DP 短路问题检测、对吗?

    BRS、

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marsh、

    您能否提供有关 DP 如何使用 LVDS 传输数据的更多详细信息?

    是否有框图或原理图可以说明实现方式?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、

    如果没有我上面要求的澄清细节,我无法提供进一步的帮助。

    我现在将关闭该主题。

    谢谢。

    扎赫