This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:DP 支持

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1316717/tdp1204-dp-support

器件型号:TDP1204

您好!

TDP1204是否支持 DP (单模式)转 HDMI 输出?

如果不是、您会推荐什么备选器件?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    TDP1204是否支持 DP (单模式)到 HDMI 输出?

    否。 TDP1204不支持 DP 到 HDMI 协议转换。 但是、您仍然可以在协议转换器之后使用 TDP1204来重新驱动来自信号转换器的信号。  

    Unknown 说:
    如果不是您推荐的替代设备?

    遗憾的是、我们的产品系列没有任何协议转换器。 因此、您可以查看此活跃的协议转换器以了解其是否符合您的需求: https://www.paradetech.com/products/ps196/。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    不幸的是、ParadeTech 器件的温度范围仅为0-70°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    不用客气。 我可以做些什么来进一步帮助您吗?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    如果没有其他东西、我将关闭此票证。

    谢谢。

    扎赫