This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:Theta-jc

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323170/tlk10232-theta-jc

器件型号:TLK10232

您好!  

根据 SPRA953C 和 TLK10232数据表、公式5的计算过程需要 RΘJC μ F。

表10-1. 封装热特性

JEDEC 标准板

参数

ΘJA

Theta-JA

25.5

ΨJT

PSI-JT

1.8

ΨJB

PSI-JB

13.7

定制典型应用板(1)

ΘJA

Theta-JA

24.5

ΨJT

PSI-JT

0.9

ΨJB

PSI-JB

11

我 RΘCS 从导热油脂或导热垫数据表中取出 RΘSA μ L、从散热器数据表中取出  RΘJC μ L、但据我所知、无法根据 φJT μ C 或 φJB μ C 计算出 R。

谢谢。

-比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    正确、theta-jc 无法从 Psi-jt 或 Psi-jb 计算得出。 在计算 Psi-JT 时、假设从芯片流向封装顶部的热量是器件的总功率。 Theta-jc 理论上将使用实际流动热量来计算、该量小于器件总功率、但该测量值通常是未知的、因此 theta-jc 无法计算得出。 这意味着需要通过强制几乎所有器件功率通过封装顶部来测量 theta-jc、这通常是使用铜冷板完成的。

    遗憾的是、我们没有描述 TLK10232的 theta-jc 的验证数据。 如果您有兴趣测量 theta-jc、 我建议 遵循 SPRA953C 铜冷板 R_theta-jc 测量部分中概述的步骤。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    好的。 感谢您对此进行深入研究。

    谢谢。

    -比尔