This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:过压和欠压

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321920/lmh1228-overvoltage-and-undervoltage

器件型号:LMH1228

大家好!

过压和欠压

我想知道过压和欠压对 LMH1228的影响是什么、以及这些相同的影响是否适用于 LMH 线路中的其他器件。

谢谢、Marcelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    过压 可能会  导致绝缘击穿、热应力和元件退化、从而损坏电气设备。

    欠压会影响器件的整体运行。 如果电压过低、中继器将无法工作。

    所有 LMH 线路都是如此。

    此致!

    尼克·P·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    如果电源电压高于器件数据表中规定的最大值、输入信号是否会出现某种类型的衰减或不稳定并导致故障甚至器件无法正常运行?

    我知道我的信息可能有些毫无意义、因为它们是显而易见的、但我需要这些详细信息来决定我们的项目。

    另一个问题是、如果我开发 SDI 信号分配器、是否可以为所有 LMH 使用单个稳压器、或者为每个 LMH 使用一个稳压器? 德州仪器对这种情况的建议是什么?

    此致、

    马塞洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    LMH 器件具有内部稳压器、并且额定工作电压范围在数据表+/- 5%中注明的电压范围内、因此不能保证器件在此限值之外运行。

    那么您可以使用单个稳压器。 确保在每个 LMH 器件上都包含一个大电容器、一个小电容器、可能还有一个铁氧体磁珠和其他推荐的电源滤波元件。

    此致、

    尼克·P·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    你认为有更多关于这个主题的事情要告诉我吗?

    此致、

    马塞洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    请参阅我对转换电压 e2e 的评论。

    此致!

    尼克