This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:自动接收

Guru**** 2931780 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH1297EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323529/lmh1297-automatic-reception

器件型号:LMH1297

大家好!

我们最近使用 LMH1297组装了一个电路板。

根据我们以前从德州支持部门获得的信息、我们知道 LMH 系列中的任何器件都应该无需编程即可工作、同时考虑到外部配置是正确的。

我们组装此电路板并连接了3G、1080 SDI 信号、它工作正常。 然后我们应用了12G、2160 SDI 信号、也没有在 LMH1297输出端获取图像。

我们需要了解和理解以下内容:例如、LMH1297是在输出端发送了12G SDI 信号、还是需要进行必要的配置才能识别并重新传输该信号?

更直接地说、LMH1297是否应该在不进行任何配置的情况下立即与12G SDI 信号一起工作、或者它是否需要对此类信号进行配置?

此致、Marcelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcelo,

    器件将自动锁定到传入数据速率。 无需软件配置。

    我强烈建议您购买1297 EVM 以支持进一步开发。 这样、您就可以与目前的电路板进行比较。

    已链接:  

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LMH1297EVM&s=912j

    此致、

    尼克·皮博迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们想购买 LMH1297EVM。

    您能否发送下载 LMH1297编程指南的链接?

    此致、

    马塞洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    是的、请接受我朋友的请求。 我可以 通过直接消息发送文件。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    请求已被接受、感谢您发送请求给我。

    此致、

    马塞洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 好的。

    此致!

    尼克