This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCI Express 独立 REFCLK 架构中的 XIO2001

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324220/xio2001-xio2001-in-pci-express-separate-refclk-architecture

器件型号:XIO2001

您好!

在 PCI Express 独立 REFCLK 架构中使用 XIO2001时、似乎需要一个(单端) 125 MHz 参考时钟?

我说得对吗:当其他/远程端口设备(例如 PCI 快速开关)需要100 MHz 振荡器(或时钟源)时 对于 PCI Express 独立 REFCLK 架构、我们只需在另一个器件 REFCLK 输入上花费一个100 MHz 振荡器、假设在 XIO2001 REFCLK 输入上使用一个125 MHz 100ppm 振荡器、PCI Express 链路可以正常工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有一个100 MHz 源、如果可能的话、您应该使用此源并将 XIO2001配置为一个100 MHz 差分信号。 (通常、PCI 时钟是差分的。)

    如果你确实想使用125 MHz 时钟、这是可能的。 125 MHz 时钟是异步的、即它不需要与其他器件使用的100 MHz 时钟同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 因此、它应该可以与100 MHz <=100ppm 低抖动振荡器(对于另一个支持异步 REFCLK 的器件)和125 MHz <=100ppm 低抖动振荡器(对于 XIO2001 REFCLK+输入)配合使用。

    我之所以想知道、是因为 PCI Express 规范好像只提及100 MHz REFCLK 信号(即使对于独立的 REFCLK 架构也是如此)。