This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:AM26LV32E 和 AM26LV31E 的电源电压

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323483/am26lv32e-supply-voltage-of-am26lv32e-and-am26lv31e

器件型号:AM26LV32E
主题中讨论的其他器件:AM26C31AM26C32
AM26LV32EIRGYR 和 AM26LV31EIRGYR 的电源电压是否可以在5V 的电压下使用? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 电压位于绝对最大额定值范围内、因此器件不会损坏。
    5V 超出建议运行条件、因此无法保证正常运行。

    有像 AM26C31/32这样的5V 器件、但它们没有相同的 ESD 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    克莱门斯是正确的。 我不建议在 VCC = 5V 时使用此器件、因为此器件不是设计用于5V 操作(它是一个3.3V 器件-器件型号中的"LV"表示低电压-其中的3.3V (标称值)是您将在 RS -422中看到的最低电压电源)。

    话虽如此、AM26C31和 AM26C32是5V 四通道 RS -422器件-它们没有改进的 ESD 额定值-但如果您的系统已经具有、 或计划添加、总线上的保护二极管(很常见)很多时候、二极管本身会具有更高的 ESD 保护、从而为通信节点增加更高的 ESD 保护。  

    此致!

    帕克·道德森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的回复。
    回复对我很有帮助。

    此致。