This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TUSB320 ID 持续振荡

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323680/tusb320-tusb320-id-keeps-oscillating

器件型号:TUSB320

我正在使用配置为 DRP 的 TUSB320、我发现(当没有器件连接到 USB-C 连接器时) ID 输出保持在高电平和低电平之间振荡的频率约为1Hz。 这应该不会发生吗? 我希望 ID 仅在插入 UFP 器件时变为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    您正确地认为、仅当 UFP 连接到端口时、ID 才应变为低电平。

    您在 CC1/2线路上看到了什么行为? 对于 DRP、当未连接任何器件时、这些引脚应在高电平和低电平之间振荡

    您能否共享320实现方案的原理图? 我可以检查您的配置是否有任何问题。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shane。

    您让我思考一下 CC 线、我意识到我们有一个二极管阵列(用于 ESD 保护)会阻止 CC 上升到高于 Vbus。

    如果存在 Vbus、这是可以的、但其行为类似于 Vbus 为0V 时重影 UFP 器件的下拉电阻、从而产生振荡。