This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:SBT

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323995/ds110df111-sbt

器件型号:DS110DF111

您好!

您能否提供有关 SBT 功能的一些详细信息?

我的客户发现、他们需要禁用 SR 才能在使用 SFP+收发器的10GBase-SBT 应用中实现链路。

此致、
布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    SBT 检查一个时间窗口内的位转换次数。 如果转换次数不满足所需的阈值、则 SBT 会阻止 CDR 锁定。 我想您客户的模式具有较少的位转换次数、这就解释了为什么必须禁用 SBT 才能获得 CDR 锁定。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    谢谢你。  后续问题:

    DS110DF111需要多少次转换、时间窗口有多长?

    对于10GBase-SBT、您是否预计在连接阶段 SR 不起作用?

    此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    DS110DF111需要多少次转换,时间窗口有多长时间?

    很遗憾、我在此没有明确的答案、因为这是机密设计信息。

    您是否期望 SR 在建立连接阶段无法在10GBase-SBT 情况下工作?

    我通常预计使用普通的64b/66b 编码10GbE 数据会达到一个位限制。 如果要传输的数据/模式的位转换次数特别少、这将解释为什么没有达到单个位限制。 禁用 SBT 是 CDR 锁定问题的常见调试/权变措施步骤、因此如果客户需要获得 CDR 锁定、我不会有任何问题。

    此致!

    卢卡斯