This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:DS100DF410的直接替代器件?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410, DS125DF410, DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323663/ds125df410-drop-in-replacement-for-ds100df410

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件: DS100DF410、DS110DF410

您好!

我能否将 DS125DF410放置在 DS100DF410位置而无需进行软件更改? 如果未对寄存器0x2F 进行编程、数据表未指定器件默认的数据速率。 我看到另一篇 E2E 帖子说 DS125默认为10GbE、但我想确认没有其他明显差异。

谢谢!

此致、

扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我们将在周一下午与您联系、了解详情。

    此致、Nasser。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我通过基准实验确认、DS125DF410默认支持10.3125Gbps 和1.25Gbps、与 DS110DF410和 DS100DF410相同。 客户是否使用参考时钟? 我关于参考时钟的建议与 前一主题相同。 否则、我不会看到使用 DS125DF410代替 DS100DF410而无需更改硬件或软件的任何其他问题。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢卢卡斯和纳赛尔!  我没有其他问题。